This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:带4通道 ADC 的2线模式下的2个 RTD (PT1000)电路

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1217265/ads1120-circuit-for-2-rtds-pt1000-in-2-wires-mode-with-4-channel-adc

器件型号:ADS1120

您好!

在您的应用手册第2.7.1节中的" RTD 测量基本指南"中、针对需要5通道 ADC 的2个 RTD 显示了一个电路。
由于 AIN2和 AIN3在 RTD 输入端短接在一起、因此是否可以仅使用1个 AIN 修改电路以将其组合?

=> RTD1在 AIN1和 AIN2之间测量、RTD2在 AIN2和 AIN3之间测量。

下图(电路改型前后):

我们要测量2个 PT1000 (最高1°C/s)的慢速信号、此修改后的电路是否起作用?

或者您能否提供文档等。为什么它不起作用。

提前感谢您的参与!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    感谢您在 E2E 论坛上发布您的问题。

    您的电路应该可以工作、我没有看到任何可能的双线 RTD 测量问题。 此外、您还可以节省一个通道来使用 ADS1120还有另一种解决方案、使用与同一应用中的第2.2节类似的高侧基准、请参阅以下主题:

    ADS1120:2线模式中2个 RTD (PT100/PT1000)的接线

    如果您有任何 其他问题、请告诉我。

    此致、

    戴尔