This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 50Hz 单相测量

Guru**** 2533660 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M03, AMC131M03, ADS131M04, MSP430F6736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1216255/50hz-single-phase-measurement

主题中讨论的其他器件:ADS131M04MSP430F6736、ADS131M03、AMC131M03

大家好、

您能帮助推荐一款能够 以下列精度执行50Hz 单相测量的产品吗?

+/-0.1V
+/-0.1A -过孔电流互感器(钳位)
+/-0.001Hz (美国国家电网 ESO DC 要求)
+/-0.1%工作/无功功率测量

IC 还应 需要以20Hz 的频率执行采样

期待您的答复。

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:  

    客户要查找哪种器件? 这是否属于 PoE (以太网供电) USBC-PD (USB Type-C/PD 控制器)或 WVIN (汽车 USB 控制器)范畴?  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我想他正在寻找一款 ADC、例如 ADS131M04。

    此致、
    约阿希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Marvin:

    您需要多少个通道? 您的电压和电流范围是多少?  以下 基于 ADS131M04的参考设计可能是您的一个良好起点、请先看一下。

    使用独立 ADC 的高精度分相 CT 电量计参考设计、可 在此处找到设计指南。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dale、Joachim 和 Raymond、

    客户 需要一个用于交流应用的能源监控器 IC 、与此 https://www.ti.com/lit/an/slaa517f/slaa517f.pdf 类似

    您可以推荐任何器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Marvin:

    您展示的解决方案在 MSP430F6736上使用了三个通道内部 ADC、用于单相能量计:

    • 输入电流
    • 输入线电压
    • 中性电流

     客户似乎在寻找独立的 ADC、如果我们的理解不正确、请告知我们。

    有两种采用独立精密 ADC 的解决方案:

    1. ADS131M03 或 ADS131M04:请参阅以下方框图、可以在此处找到参考设计文档 TIDA-010036
    2. AMC131M03 这是一款 ΔΣ 集成直流/直流转换器的24位、3通道、同步采样、增强型隔离式 Δ-Σ ADC。

    如果您有问题或需要任何进一步的支持、请告诉我们。  

    此致、

    戴尔