This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:使用 ADS1120IRVAR 进行设计

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120, ADS1220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1216549/ads1120-designing-with-ads1120irvar

器件型号:ADS1120
主题中讨论的其他器件: ADS1220

团队、您好!
我计划设计一个使用热电偶的温度测量系统。
我计划使用 ADS1120IRVAR。
热电偶将是 K 型热电偶。
我希望它具有最佳精度。

根据对数据表的简要阅读、我知道我们在 ADS1120IRVAR IC 内部有一个温度传感器用于冷端补偿。

1)。  ADS1120IRVAR 是否是我们应用的理想选择?
2)。 有没有更高精度的可用选项?

正在寻找您的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shibin:

    ADS1120非常适用于温度测量、包括热电偶。 如果希望获得更高的分辨率或性能、则 ADS1220 是一款与 ADS1120引脚对引脚兼容的24位器件。  ADS124S06/08 也是另一个选择。  

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dale、
    感谢您的答复。
    ADS1220是一个4通道 ADC、我们只需要一个单通道 ADC。
    此外、Mouser 或 DigiKey 中不提供 ADS124S0和 ADS12406/08。

    我的电路现在看起来是这样的。
    请分享您对此的看法。



    运算放大器的输出连接至 ADC。
    2.5V Vref 由基准 IC 生成。
    另一个温度传感器用于冷端补偿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dale、
    等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shibin:

    ADS1220与 ADS1120结构相同、后者具有两条差分输入通道。

    关于您的电路、您在输入端使用两个缓冲器有什么具体原因吗?

    此致、

    戴尔