This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF55EVM:ADC32RF54EVM 中的 CMFB 电路

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA376, ADC32RF54, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1217016/adc32rf55evm-cmfb-circuit-in-adc32rf54evm

器件型号:ADC32RF55EVM
主题中讨论的其他器件:ADC32RF54、OPA376、 LMH5401

您好!

ADC32RF54的评估板中有一个由 OPA376制成的 CMFB。
如果我理解正确、此电路的目的是降低 ADC 驱动器(LMH5401)的 CM 误差。

奇怪的是、LMH5401已经包含用于同一用途的内部 CMFB 电路。
为什么我们需要另一个具有相同功能的外部电路?
你有什么解释吗?


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sagi:

    OPA376用于开发的原型设计阶段、目的是确保在使用多个 LMH 器件时获得最佳性能和功能(因为我们不确定 ADC 的输出 CM 能力-即驱动内部 CMFB 的能力)。 使用这种外部器件只是我们在初始原型设计期间采取的一种安全措施。 您应该可以使用 LMH 放大器的内部 CMFB 缓冲器、而无需像 EVM 上那样使用任何额外的运算放大器。

    在此 ADC32RF5x + LMH5401 EVM 设计中、您会发现我们实际有4个独立的输入网络。 因此、我们可以在将来验证该系列的四通道 ADC 器件、因为引脚排列将是引脚对引脚兼容的。 请注意、如果您计划在4倍均值计算模式下使用 ADC32RF5x (双通道器件)、那么我们建议将输入分为 Ain1和 Ain2、如图8-8的数据表所示。 通道 B 也会重复此操作、仅需要2个 LMH5401。 只需将该网络替换为放大器网络、即可取代以下 TCM2-33WX+平衡-非平衡变压器。 拆分应保持如下面的原理图所示。

       

    谢谢、Chase