This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:CRC 错误位

Guru**** 2506575 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1216851/ads1261-crc-error-bit

器件型号:ADS1261

客户在电动工具应用中将 ADS1261用于扭矩传感器。 不过、存在

CRCERR 位偶尔会变为"1"。 这种行为是否针对错误位或数据通信错误? 
如果 CRCERROR 位为"1"、如何处理? 我们是否应该清除 CRCERROR 位、而忽略该数据?
什么错误能够导致 CRCERROR"1"?

此致
布赖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian Wang0928:

    您是否已阅读 ADS1261数据表(9.5.4)中的 CRC 部分? 这里可以回答您的几个问题。

    您还应查看第9.6.2节中的状态寄存器。 本节提供了有关 CRC 错误位的更多信息

    当你收到这个错误时,你应该做些什么:这是真正由你决定的。 CRC 错误表示 ADC 发送的数据与您接收到的数据不匹配(当然、假设您正确执行了 CRC 计算)。 由您决定如何处理该信息:是否应忽略该数据并继续进行数据收集? 您是否应该停止获取数据并尝试确定问题? 这完全由您决定

    -Bryan