This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8361:有关 ADS8361的 AVDD 和 BVDD 引脚的问题。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8361

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1215352/ads8361-question-about-avdd-and-bvdd-pin-of-ads8361

器件型号:ADS8361

大家好!

我的一位客户正在 考虑 将 ADS8361用于他们的新产品。
目前,他们有以下问题, 请你给我答复。

问题1: AVDD 和 BVDD 引脚的上电和断电序列是否有任何要求?  

问题2.  当向 AVDD 引脚提供+5V 电压而未向 BVDD 提供任何电源时、从 AVDD 引脚到 BVDD 引脚产生的电流是多少?  

问题3: 与 Q2的情况相同、BVDD 引脚上出现的电压是多少?   

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    ADS8361无需特殊的电源时序。  对于第二季度和第三季度、我们手头没有任何具体细节、我们可以问您在这里有何疑虑吗?  如果我们需要为您进行调查、最好了解您试图避免/应对哪些潜在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    非常感谢您的答复。
    客户表示你的回答对他们来说足够了。 我将关闭该主题。

    再次感谢大家、此致、
    和也。