This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:SYNC*和电源开启

Guru**** 2768995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1216329/ads1278-sp-sync-and-power-on

器件型号:ADS1278-SP

您好!

对于单个 ADS1278-SP 系统、是否需要在上电后将 SYNC*置为有效?

规范规定:

为获得一致的性能,当数据首次出现时,在设备开机后重新置位 SYNC*。

如果没有 sync*声明,性能将会出现哪些不一致?

图69中的时序图似乎意味着 SYNC*无论 DRDY*是高电平还是低电平都可以被置为有效,这可能是在数据出现之前。

只是要小心,谢谢!

丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    上电后 SYNC 的置位用作 ADC 的复位。  有一个内部上电复位电路、但只有在遵循图85中所示的电源序列时、它才会正常工作。  DVDD 电源需要首先斜升、然后是 IOVDD (如果电源连接在一起、则 DVDD 和 IOVDD 也可以一起定序)、最后是 AVDD。  这些电源上的斜坡需要具有单调性和一致的正斜率。  

    如果您未将 SYNC 置为有效且未遵循上电序列、则 ADC 可能会进入无效状态、并且输出数据将不正确、或者可能没有输出数据(DRDY 从不置为有效)。

    如果您在电源电压升至建议值并且数据首次出现后(或延迟2^18个 T-CLK 周期加129个 t 数据周期)将 SYNC 置为有效、则无需严格遵循上电序列、 并且 ADC 在启动期间将更加稳健地解决电源问题。  

    我建议在您的系统中对 SYNC 引脚进行布线并将其置位以实现最佳的一致性性能、因为复杂系统中的电源斜升可能难以预测、尤其是因为电源轨上的其他负载启动和消耗电流时可能会在斜升期间导致电源出现压降。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    丰富