This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J65EVM:与 ZCU102 (或 ZC706)兼容?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04821, ADS52J65EVM, ADS52J65

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1215047/ads52j65evm-compatibility-with-zcu102-or-zc706

器件型号:ADS52J65EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04821、、 ADS52J65

尊敬的所有人:

您能否确认 ADS52J65EVM 是否与 Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU102评估套件兼容。 ADS52J65EVM 是否可通过 FMC 连接器(尤其是 ADC 芯片本身和时钟生成器 LMK04821)完全配置?

如果需要、我们能否访问基于 JESD204B IP 内核的定制设计资源和/或示例模块设计。 您是否随我们购买的 ADS52J65EVM 提供 JESB204B IP 许可证?

另一种解决方案是我们使用 AMD Zynq 7000 SoC ZC706评估套件(以防您无法为 ZCU102提供上述内容)。

我们非常感谢您提供任何相关信息和/或支持。

此致、

Ondrej Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您与我们取得联系、对于响应延迟深表歉意。

    是的、ADS52J65 EVM 中的 FMC 连接与  Zynq Ultrascale+ MPSoC ZCU102评估套件兼容。

    我附上了一个 Excel 工作表、供您参考、以便快速查看从 EVM 路由到 FPGA 的任何信号。

    我希望它能解答您的问题、并告诉我您是否还有其他需要帮助的地方。

    谢谢。此致、

    Abhisheke2e.ti.com/.../AFE52J65EVM-Compatibility-with-Zynq-Ultrascale-FMC.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我要找的信息。 非常感谢! 此致、Ondrej