This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:用于胎儿 ECG、3导联和5导联 ECG。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1214821/ads1299-for-fetal-ecg-3-lead-and-5-lead-ecg

器件型号:ADS1299
主题中讨论的其他器件: ADS1293

您好、专家!

请针对此查询寻求您的帮助:

我们正在寻找一种 IC 来测量胎儿 ECG、3导联和5导联 ECG。

可以在 ADS1299上实现吗? 或者我是否必须将 ADS1293用于3导联和5导联应用?

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ----------------

    我没有"胎儿"ECG 的经验、也不是专家。  

    客户能否进一步说明一下"胎儿"ECG 以及他们正在考虑/计划做什么?

    另外、如何测量"胎儿 ECG"、以及 "胎儿 ECG"信号的幅度、频率、波形、特征等与成人 ECG 有何不同?

    -------------------------------------------------------

    客户能否澄清以下几点

    1.是3铅 还是5铅 一种产品还是两种不同的产品?

    2.哪3个导联和哪5个导联?

    3.是否接受从后期计算中获得的铅?

    4.他们计划使用多少个 ADS1x9x?

    5.要求他们查看 ADS1293数据表 9.1应用信息第63至66页、以了解这些是否满足其需求? 如果需要、则可以使用 ADS1293。

    -------------------------------------------------------

    ADS1299专为 EEG (幅度较小)而设计、但有些人可能会将其用于 ECG。

    -------------------------------------------------------

    无论是哪一种、建议客户购买评估套件/评估板(EVM)来进行一些初步测试、实验和评估、并在进行下一步之前获得一些理解和学习。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Chien:

    感谢您的答复。

    胎儿 ECG 是母亲内部怀孕时的婴儿 ECG。
    ads1299的应用点中提到了它。

    3导联和5导联可以在一个产品中,如 ads1293,支持3导联和5导联 ECG 放置。

    我们 只是想知道 ads1299是否同样可行吗? 我们 明白了您的观点。  但我们的关注点是在3导联和5导联应用中使用 adds1299。
    有可能吗?

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您的3个导联可以是3个主要导联。

    我想问一下您指的是哪5个导联?

    请注意、 ADS1299没有 WCT 特性和功能、也没有 PACE、而这些是 ECG 和 EEG 应用之间的主要原因和差异。

    ----------------

    我认为可以使用 ADS1299、但仍然建议获取评估套件/板(EVM)来进行一些初步测试和评估。

    有些人将 ADS1299用于成人 ECG 和 EEG、 我只是没听说过胎儿 ECG。

    ----------------

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chien:

    谢谢你。

    ADS1299数据表中此处提到了胎儿 ECG。
    因此、是否可以测量胎儿 ECG?

    您能确认一下吗? 我们 已附上该页面的屏幕截图。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要与其他工程师确认。

    同时、  

    我可以问一下 您指的是哪3个导联和5个导联?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Chien:

    谢谢你。

    客户 指的是 ADS1293中使用的3导联和5导联。  3导联和5导联是 ECG 电极放置的不同配置。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与其他工程师交谈后、ADS1299可以支持胎儿 ECG、但它 可能不 像成人 ECG 测量那样简单直接。

    同样、如果电极位置与成人 ECG 位置不同、我们也不是胎儿 ECG 测量的专业专家。

    谢谢