This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292RECG-FE:在 Windows 11 Pro 安装中使用评估板

Guru**** 2554430 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1215814/ads1292recg-fe-using-the-eval-board-with-windows-11-pro-installation

器件型号:ADS1292RECG-FE
主题中讨论的其他器件:ADS1292R

ADSx19xEVM 的软件崩溃、出现以下错误消息  

我通过禁用 旧帖子中共享的驱动程序签名使驱动程序正确安装。

但是、我仍然无法使用软件工具。 有任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GUI 可能不支持 Windows 11。

    请尝试

    断开 EVM 与计算机的连接

    完全卸载  

    在不将 EVM 连接到计算机的情况下、再次使用管理员模式重新安装 GUI。

    查看上述内容是否有用、或者在 Windows 10计算机上尝试上述操作。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 我让它开始工作。 我以管理员的身份运行软件、它工作正常。 无需卸载重新安装。 最痛苦的部分是获得正确的驱动程序工作。 非常感谢。 我有另一个关于使用 ADS1292RECG-FE的问题。 是否可以使用此评估板来测试单通道 EEG 设置? 如果我只想测试电路板、并通过输入大约20Hz 的正弦波来查看它是否能正常工作、然后看看我是否能够读回它、我应该使用通道1还是通道2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您通知我。 很高兴您安装了它。

    您能不能简单描述一下获得正确驱动程序意味着什么?

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ADS1292R 主要设计用于 ECG 应用、尽管有些人可能将其用于 EEG。

    我可以问您打算使用什么设备或源来注入20Hz 正弦波吗? 和多大的 Vpp?

    请 确保注入的波形是差分信号且差分信号低于5mV 范围、这通常是一个挑战、除非使用 ECG 仿真器、我们始终强烈建议先使用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我使用 Windows 11时,要安装软件安装附带的 ADS 驱动程序,我必须先禁用驱动程序安全签名,为此我需要我的 BitLocker 密钥。 之后、我必须转至设备管理并手动更新驱动程序。

    啊、我当时想使用一个信号发生器来生成一个波形、而现在我的电压高达200mV (我现在意识到这个值太高了、不能进行差分)。 我有一个 NE 技术 EEG 模拟器、我可以用于其他方面。 但我应该在 DB9连接器的哪些引脚之间应用信号? 我是否应该将仿真器的接地端连接到 EVM 的接地端? 您是否有任何其他 EEG 仿真器建议用于测试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 DB9引脚排列、 您需要遵循用户指南 https://www.ti.com/lit/ug/slau384a/slau384a.pdf?ts=1681479854251&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FADS1292RECG-FE

    特别是51页的原理图部分要查看要注入差分信号的 INxP 和 INxN、因为它只有两个通道、所以您可以同时尝试一个或两个通道。  

    -------------------------------------------------------

    关于要注入何种信号、官方建议始终使用 ECG 或 EEG 仿真器、并确保它们是差分输出。

    然后、可以从低频(例如1Hz)和低振幅(1mV)开始 做一些观察,并获得一些了解,然后逐步调高或调低频率和/或振幅逐步,并在过程中进行观察和了解,如果你还不是生物电势测量专业或专家。

    谢谢