This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1119:Ads1119良好采购实践

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1216105/ads1119-ads1119-good-procurement-practices

器件型号:ADS1119

你好。


我在其中使用3通道读数的电路、我使用1.25V 的外部基准读取2个通道、而在1个通道中、我使用2.048V 的内部基准。
我想知道进行采集的最佳实践是什么、因为我意识到 ADC 输入端的值在10uV 左右会发生变化(振荡)、但在采集中、最终的值会在30uV 左右变化。

我的信号是直流、采集速率为20SPS。

*执行信道更改的最佳时间是多长,如果我读取并更改信道,我可能会有与 Δ-Σ 采集相关的问题吗?

*校准 ADC 偏移的最佳时间是什么时候?

* 您能给我一些好的做法,因为我打算工作非常接近 ADC 的最小分辨率(1.25V/32768 =38.14uV)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KAWANN SILVA:

    Unknown 说:
    我有一个电路、在该电路中、我使用3通道读取、我使用1.25V 的外部基准来读取2个通道、在1通道中、我使用2.048V 的内部基准。
    我想知道进行采集的最佳做法是什么、因为我意识到 ADC 输入端的值在10uV 左右会发生变化(振荡)、但在采集中、该值最终会变化30uV。[/引用]

    对于 ADS1119、数据表第14页的噪声表1显示、在使用内部基准时、ADC 可以将 LSB 值(或1个代码)解析为62.5uV。  因此、这是您可通过2.048V 内部基准获得的最佳分辨率。  使用1.25V 外部基准、您要做出几个假设。  一个假设是基准噪声非常低。  第二个假设是 ADS1119可以解析为1 LSB (38.14uV)。  如果在使用外部基准时将输入短接到 ADC、那么您将知道使用外部基准时 ADC 的最佳分辨率是多少。  当施加大于"0"的输入电压时、噪声实际上可能会更高。

    [报价 userid="552099" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1216105/ads1119-ads1119-good-procurement-practices ]*如果我阅读并更改频道,执行频道更改的最佳时机是什么?我是否会遇到与 delta sigma 采集有关的问题?

    循环通过多路复用器的最简单方法是使用单次转换模式。

    1. 设置为单次模式
    2. 已设置为所需的输入配置
    3. 发出 START/SYNC 命令
    4. 监控 DRDY 是否发生从高电平到低电平的转换、或在指示转换结束的寄存器1中读取 DRDY 位的值以实现逻辑高电平
    5. 读取转换结果并返回2。
    [报价 userid="552099" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1216105/ads1119-ads1119-good-procurement-practices ]*什么时候 是校准 ADC 偏移的最佳时机?

    您可以在上电后执行此操作。  如果 ADC 的温度变化、您可能希望定期执行偏移校准检查。  与实际系统相关的频率以及相对于所需测量精度的频率。

    Unknown 说:
    * 您能给我一些好的做法吗?因为我打算以非常接近 ADC 最小分辨率的方式工作(1.25V/32768 =38.14uV)[/报价]

    测量可能会拾取来自外部源的噪声、包括电源线路周期噪声和 EMI/RFI。  一个用于抗混叠的良好模拟输入滤波器会很有用。  良好的 PCB 布局实践也很重要。  良好的接地布局非常重要。  例如、使用接地平面、而不是仅使用迹线进行点对点接地连接。

    此致、

    Bob B