This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8531:ESD 数据请求

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1215840/dac8531-esd-data-request

器件型号:DAC8531

高支持团队。

在认证摘要中、ESD-HBM 和 CDM 的结果如"请参阅数据表"所述。
但是、数据表未显示 ESD 的结果。


请告诉我 DAC8531E/250G4的 ESD 数据(HBM 数据、CDM 数据)。

谢谢。

Yutaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yutaro-San

    我只能找到 DAC8531的 CBM 数据。 它通过了1000V。  

    我们没有针对这些器件的任何其他 ESD 数据。  

    此致!

    Katlynne Jones