您好、专家!
向名为 Peter 的客户寻求有关此查询的帮助:
我在用户指南中看不到任何涵盖操作器件的特定 I2C 命令的内容、仅包括有关使用 GUI 的信息、该 GUI 不能在最终产品中使用。
我已尝试通过以下步骤启用块写入访问:
- 将访问级别更改为 L1并进行验证。
- 将 BLK_CNTL 寄存器设置为0xFF 以启用最大长度块写入。
- 将访问级别更改为 L2并验证。
- 将 OVRD_CNTL 寄存器设置为0x02以允许 DAC 覆盖。
- 块写入两个字节的数据、起始地址作为 DAC0M_OVRD 寄存器。
在此过程之后检查 DAC0L_OVRD 寄存器的内容时、其读数为0x00。
执行此过程后检查 DAC0M_OVRD 寄存器的内容时、它包含应发送给 DAC0L_OVRD 寄存器的字节、表示器件没有启用块写入、并且已使用第2个 数据字节覆盖寄存器。
启用块写入访问的正确过程是什么?
谢谢你。
此致、
阿奇·A·阿奇