This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235:Sch 审核

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1216212/ads1235-sch-review

器件型号:ADS1235

根据此电路设计、对15个原型进行了功率测试、结果发现 DVDD 的输入电流为24mA。

一个测试步骤显示、当 PIN8 (复位)被拉至0V 时、DVDD 的输入电流也为24mA。 当 PIN7 (PWDN)被拉至0V 时、DVDD 的输入电流也为24mA。

通过 SPI 接口向 ADS1235发送命令时未接收到任何数据、所有数据均为0xFF。 SPI 时序如下图所示。

1、您能否帮我确认一下这个原则是否正确? 如果区域不正确、需要修改哪些区域?

2. DVDD 的输入电流也是24mA,这应该是不合理的。 这样做的原因可能是什么?

3.下图中向 ADS1235发送命令的 SPI 时序是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang、您好!

    您需要回答的一些问题:

    1. 如何测量 DVDD 电流?
    2. 您在系统中的什么位置测量 DVDD 电流? 就在 ADC 的 DVDD 引脚处、还是其他地方?
    3. 24mA 是平均值还是峰值?
    4. 您提到、当 RESET 和 PWDN 变为低电平时电流为24mA -这是 DVDD 电流仅为24mA 的唯一时间吗?
      1. 如果是、还有哪些其他情况会导致 DVDD 电流为24mA?
    5. 您是否检查了电路板的布线或布局错误、或不良的焊点等? 除非在某处有短接地路径/接地路径、否则 ADC 消耗这么多电流的原因不明确

    -Bryan