This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320:器件建议

Guru**** 2585895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, TMS320F2800135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1215392/tms320-part-suggestion

主题中讨论的其他器件:TMS320F2800135、TMS320F280039C

您好!

 我们需要使用无源罗氏线圈来感应和测量变压器的三相交流电压、电流和相移。 在我们的设计中、我们可以使用两种不同的架构、一种架构带外部同步采样 ADC、另一种架构带 MCU/MPU 中的内部同步采样 ADC。

此处、我们选择了 TMS320系列器件。 有人可以为这两个应用推荐该器件(即、与 MCU/MPU 连接的外部 SS ADC 和 MCU/MPU 中的内部 SS ADC)

我们的最终应用是对变压器进行三相交流电压、电流和相移测量。 在这里、我们的要求是进行测量   
单相: 110VAC +/-20%  
频率: 50/60Hz +/-5%  
三相: 415VAC +/-20%  
频率: 50/60Hz +/-5%   
 
电流: 5-1000A
请考虑以上范围...
 提前感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贵公司的工程师应熟悉 TMS320F2800135、这是我们最新的带双12位 ADC 的低成本实时控制器之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、chrisclearman、

    我需要检测信号之间的相移。 因此、我需要至少三个具有同步采样能力的12位 ADC。 您可以为该应用推荐器件吗?

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在具有3个 ADC 的器件中进行下一步是  

    TMS320F280039C 系列