This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LPEVM:固件帮助

Guru**** 2887410 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332, AFE5832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1209096/afe5832lpevm-firmware-help

器件型号:AFE5832LPEVM
主题中讨论的其他器件:AFE5832、TX7332

客户正在使用 TI 工具 AFE5832LPTX EVM & HSDC PRO 来访问 TX7332和 AFE5832 IC 的寄存器并从 TI Swaroop 电路板捕获数据。我们已经介绍了 GUI 及其可用代码。 我在这里已经提到了我们的问题  

 1)在不调用 hsdcpro dll 的情况下,如何通过 Cypress FX3向 FPGA 发送注册
2)什么是 HSDCPRO vi 中的逻辑,以与 Cypress FX3通信
3)通过使用 HSDCPRO vi , AFE5832LPTX GUI 被打开,我们配置 Tx、Rx ,然后创建了 python 配置文件。如何将 python 配置文件转换并写入 FPGA ? 用于转换的逻辑是什么?

 

请帮助我们解决方案、并共享 AFE5832LPTX 和 HSDC PRO GUI 的源代码。

也有环客户直接回复/跟进问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prahlad,

    感谢分享客户关于 Swaroop 设计的问题。

    请在线查找我的答复:

    1)在不调用 hsdcpro dll 的情况下,如何通过 Cypress FX3向 FPGA 发送注册

    TI:我们可以与您共享文档、其中详细介绍了 FX3与 FPGA 之间的通信是如何进行的。 它还提供有关 FX3通信命令格式的信息。 请参考相同的内容、我希望它能够澄清上述问题。 由于保密协议的限制、我会通过电子邮件与您分享。


    2)什么是 HSDCPRO vi 中的逻辑,以与 Cypress FX3通信。

    TI:请参阅通过电子邮件共享的文档。 我还将把同一文档上载到 MSS (Swaroop Project Server Path)上、以便其他客户也能轻松使用。


    3)通过使用 HSDCPRO vi , AFE5832LPTX GUI 被打开,我们配置了 Tx,Rx ,然后创建了 python 配置文件。 如何将 python 配置文件转换并写入 FPGA? 用于转换的逻辑是什么?

    TI:写入流程从 PC 开始到 FX3、然后 FX3使用正确的写命令(在文档中进行了说明)将 FPGA regmap 编程到所需的字段。 然后、FPGA 对所有 RX 和 TX 器件进行编程。 Python 文件仅将写入信息转换为要写入 FPGA regmap 的命令格式。

    我会通过电子邮件将文档发送给您。 请与客户分享。

    Thansk &此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们有文档、我想知道以下问题。

    1)通过 python 中的 FX3脚本将数据写入 FPGA 时导入了哪些库?

    2) 2)是否有任何数据格式可以通过 Fx3通过并行接口(GPIF)从 FPGA 读取数据?

    请支持相同的命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balaji:  

    我已经回答了另一个问题。

    您也可以直接通过电子邮件与我联系。

    这里是我的 ID: abhishek.vishwa27@ti.com

    谢谢。此致、

    Abhishek