This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:AFE5809EVM 电源序列

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1215895/afe5809evm-afe5809evm-power-sequence

器件型号:AFE5809EVM

我有 AFE5809EVM 和 TSW1400数据采集卡  

我连接了它们、不知道电源顺序是什么。

我必须打开第一个 AFE5809EVM 或 TSW1400。

没有关于这两本手册的信息。 请引导我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lokeshwaran:  

    感谢您的联系。

    您可以按任何顺序为 AFE5809EVM 和 TSW1400上电。  

    对于 AFE EVM、5V 输入用于生成相关负载轨点。 TSW 和 AFE 的上电顺序无关紧要。

    谢谢。此致、

    Abhishek