This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1285:您是否具有1285的群延迟数据

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1285, TS5A22362, DAC1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1212744/ads1285-do-you-have-the-group-delay-data-for-1285

器件型号:ADS1285
主题中讨论的其他器件: TS5A22362、 DAC1282

是否有 ads1285 μ s 的群时延?数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly、

    他们有没有看过这些数字?

    此致!

    -Cole.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好  

    现在、客户(AIWEIBISI)测试他们的电路板、发现他们的增益误差达到11%。

    您能否分享 FIR 群延迟图片中显示的延迟曲线计算公式?

    您能否查看原理图和 PCB 布局?

    e2e.ti.com/.../V4.31-For-TI.PcbDoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    这种高增益误差会对客户项目流程产生很大影响、导致客户发出1Ku 订单。

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

     您有任何更新吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly、

    您能否共享 FIR 群延迟图片中显示的延迟曲线计算公式?

    这是他们在寻找的东西吗?  如果他们在计算 f_data 时需要帮助、请告诉我。

    请注意、群延迟和增益误差完全独立。 增益误差被视为直流误差、它处理无增益与高增益之间的输入与输出之差。 群延迟是指与输入相比样本出现在输出端时的情况。 实质上、这是延迟与误差之间的关系、除非用户查看非稳定数据并想知道非稳定数据为什么会出现错误、否则这些结果是不可比较的。 非稳定数据不是比较性能的有效数据点。

    现在客户(AIWEIBISI)测试他们的电路板,发现他们的增益误差达到11%。

    与数据表相比、该结果超出规格。 所以、这不是器件的故障。 我们预计<+/-0.05%和11%意味着 ADS1285的 PGA 存在完全错误的情况。  

    我建议他们比较输入引脚(AINPx 和 AINNx)上的电压和输入电压信号(ain+???)。 换而言之、它们是否能够绕过其模拟前端并直接将测试电压应用于引脚? 或者至少描述一下它们为测试设置的输入。

    您审阅原理图

    我认为 ADS1285所需的许多组件看起来都不错。 但是、我不了解它们的多路复用器输入电压电路。 我不知道 TS5A22362提供了哪种性能。 这就是我希望它们绕过 MUX 并直接进入输入的原因。 从我能说的角度来看、基准电路看起来不错。

    我注意到输入端(R78、R77、R81等)大于50 Ω 会显著影响 THD。 我很好奇这是否会有所贡献。  

    PCB 布局?

    我没有改变来彻底地看它。 我仍然需要查看基准路径和 SWOUTx 路径。 我要说的是、所有去耦合电容器(CAPx)看起来都很远。 稍后我将不得不更为详细地进行检查。

    我的其他问题:

    它们是否使用 DAC1282进行测试? 从 DAC1282 DACOUT 到 AINx2似乎有一条直接路径。 他们是否将其电流结果与该 DAC1282路径进行了比较?

    另外,明天是一个美国的节日。 请预计响应会有延迟。

    此致!

    -Cole.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    非常感谢您的回答。 这对我们非常有帮助。

    这是他们在寻找什么吗?  如果他们需要 f_data
    计算方面的帮助、请告诉我

    是的、您能帮忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly、

    它显示在 DR[2:0]数据速率位字段中:

    如其原理图中所述、它们使用的标称值为8.192MHz、因此处于中等功耗或高功耗模式。 这意味着它是左侧的数字(250sps - 4000sps)。  

    如果他们决定使用非标称值的东西、则必须执行下面的计算。 摘自 TI 高精度实验室系列"SAR 和 Δ-Σ:基本操作视频 https://www.ti.com/video/series/analogue-to-digital-converters-adcs.html# 

    此致!

    -Cole.