This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M06:内部测试信号的精度

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1214759/ads131m06-accuracy-of-internal-test-signals

器件型号:ADS131M06

您好!

为了测试 ADS131M06 ADC、我将使用内部测试信号。 根据数据表、它们应该处于2/15* Vref、即单位增益下的160mV 标称值。 我将使用1.2V 标称内部电压基准。 使用 ADC 进行测量时、我可以获得不同通道在0.1524V 和0.1528V 之间的值。 使用负测试信号时可以获得类似的值。 通道之间和单个通道随时间变化的精度似乎都很好。 然而、与160mV 的标称值相比、精度似乎相差近5%。 无论是 ADC 的增益误差、还是内部基准电压的精度、都无法解释这一点。 这是预期行为吗? 这些内部测试信号的精度是多少?

提前感谢您。

此致、

Nicolas Verbeek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    感谢您在论坛上提出问题、我现在正在检查、很快就会回复您。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    使用内部1.2V 电压基准时、信号按比例缩小、因此您应获得的正确电压为160mV*(1.2V/1.25V)= 153.6mV。 如果使用外部1.25V 电压基准、您应该能够看到160mV 左右的测试信号。 我们将尝试在将来使数据表更清晰。 谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dale、

    感谢您的回答。 这将使事情变得清晰。

    然而、我所获得的 ADC 值在152.4-152.8mV 之间、而基准应在153.6mV 之间:误差仍然大于内部电压源的精度(0.1%)+ ADC 增益和偏移误差。  您是否碰巧知道用于获得153.6mV 电压的分压器分压比的准确度?

    此致、

    Nicolas Verbeek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    该内部测试信号仅用于测试器件的功能、不用于性能验证。 此外、我已经与团队进行了核实、我们没有测试信号准确性的数据。

    此致、

    戴尔