This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1194:芯片 ADS1194的连接导联脱落检测问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1212307/ads1194-facing-lead-off-detection-issue-with-chip-ads1194

器件型号:ADS1194

尊敬的先生:

在我的项目中、连接 ADS1194芯片以进行7导联 ECG 记录。

我面临着有关导联1 (1-)、导联2 (1+)、导联3 (2-)、导联4 (2+)、导联5 (3-)、导联6 (3+)和导联7 (RL)的导联脱落检测问题。

我想检测每个导联状态(已连接或未连接??)。

请参阅接口7导联 ECG 电缆的原理图以供参考。

另请参阅以下寄存器配置。

unsigned char ADS1194RegVal [28]={

//写入寄存器选项1
0x41、
//写入寄存器操作码2
0x18、
//配置1
0x05、   // Sampling Rate = 250     
//配置2
0x22、  
//配置3
0xDF、
//LOFF
0xef、  
/CH1SET (PGA 增益= 6)
0x00、
// CH2SET (PGA 增益= 6)
0x00、
/CH3SET (PGA 增益= 6)
0x00、
/CH4SET (PGA 增益= 6)
0x81、//断电模式和 I/p 短路
/CH5SET (PGA 增益= 6)
0x81、//断电模式和 I/p 短路
/CH6SET (PGA 增益= 6)
0x81、//断电模式和 I/p 短路
/CH7SET (PGA 增益= 6)
0x81、//断电模式和 I/p 短路
/CH8SET (PGA 增益= 6)
0x81、//断电模式和 I/p 短路
//RLDSENSP (默认)
0x07、
//RLDSENSM (默认)
0x07、
//LOFF_SENSP
0x07、
//LOFF_SENSM
0x07、
//LOFF_FLIP (默认)
0x00、
//LOFF_STATP (只读)
0x00、
//LOFF_STATM (只读)
0x00、
//GPIO
0x00、
//PACE (默认)
0x00、
//RESP (默认值)
0x00、
//配置4
0x02、  
//WCT1.
0x00、
//WCT2.
0x00、
};  

有了上面的配置和原理图---当我们删除 Lead1后,其状态断开再次重置并再次重置。

但我们想要的是波纹管

如果已连接、则其状态为0 -固定

如果断开、则其状态为1 -固定。

这是什么原因?

请尽快回复我们

Regardse2e.ti.com/.../ECG-ANALOGUE-SECTION.pdf

Kameshwar Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您说"状态断开再次重置和再次重置"时、您是说它有时显示为开启、有时显示为关闭吗?

    ------------------

    我可以问您使用哪种导联脱落检测方法吗? 请参阅数据表第56页 a)直流上拉/下拉 电阻器、或 b)直流电流源或交流导联脱落?

    我可以问您是否使用 RLD 驱动电极? RLD 驱动对导联接通/关断稳定性起着重要作用。

    您使用 ECG 模拟器还是人体测试?  建议首先使用 ECG 模拟器进行测试。

    ----------------

     客户使用 RLD 驱动器后、开发人员和设计人员将需要 根据其外设电路设计、产品设计和使用的电极/贴片等搜索并调整 RLD_SENSN 和 RLD_SENSP 开关、并将导联脱落阈值设置改为良好的组合设置

    这是开发人员和设计人员在作出决策以及高度依赖于设计和产品之前需要经历的实验和测试以及数据收集和分析流程。

    同样、建议先使用 ECG 模拟器来熟悉和理解这些设置、然后转到"其他"以重复/迭代类似的过程。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨建春:

    感谢您的答复。

    1.是导联显示关闭,一段时间后打开。 这意味着在导联与仿真器断开时切换导联脱落位。

     当连接特定导联时、相应时间的位状态未切换。 当我们断开引线连接时、会引发此问题。  

    2.我们正在使用 Fluke Simulator ProSim8进行测试。

    3、我们使用直流导联脱落。我们有共享的寄存器配置。 是不是啊? Config3 = 0xDF/0xDE 具有相同的行为。

    此致

    Kameshwar Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您告知我您正在使用 ECG 仿真器进行测试。

    但是、您是使用直流电阻器方法还是使用直流电流方法进行导联脱落检测? 数据表第 56页 a)直流上拉/下拉电阻器、或 b)直流电流源。

    此外、 上面提出了几个跟进问题、但客户尚未回答、例如 RLD?

    ----------------

    总之, 正如在上一份答复中所建议的那样--

     客户使用 RLD 驱动器后、开发人员和设计人员将需要 根据其外设电路设计、产品设计和使用的电极/贴片等搜索并调整 RLD_SENSN 和 RLD_SENSP 开关、并将导联脱落阈值设置改为良好的组合设置

    这是开发人员和设计人员在作出决策以及高度依赖于设计和产品之前需要经历的实验和测试以及数据收集和分析流程。

    同样、建议先使用 ECG 模拟器来熟悉和理解这些设置、然后转到"其他"以重复/迭代类似的过程。

    ----------------

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    很抱歉这么晚才回复。  

    1.现在,当我们从导联1和导联6断开任何导联时,它工作正常。

    2.但我们仅断开 RL (Lead7)。 所有其他导联已连接。 在这种情况下   RL -导联状态切换。 如果我们断开任何其他导联、则此导联和 RL 导联状态   显示正常。

    3.我是 通过多路复用器对 CH1 (+)、CH2 (+)和 CH3 (+)求和,这是与 RLD_IN 连接的。 其余部分放在原理图中。

    此配置是否正常??

    CONFIG3-   0xCF  

    RLDSENSP - 0x07;
    RLDSENSN - 0x00;

    此致

    Kameshwar Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我们一步一步地进行故障排除和调试。

    -------------------------------------------------------

    是否使用直流电阻器方法或直流电流方法进行导联脱落检测? 数据表第 56页 a)直流上拉/下拉电阻器、或 b)直流电流源?

    -------------------------------------------------------

    关于至

    " "听起来不错。

    " 但我们仅断开 RL (Lead7)。 所有其他导联已连接。
    在这种情况下   RL -导联状态切换。 "   

    您应参考数据表第57页-"通过两种测量程序来确定 RLD 电极连接状态、从而使用哪种方法
    电流

    电压下拉电阻器、如图49所示。"

    此外、根据您在上述中是如何使用的/使用的方法、例如、如果是带有上拉/下拉电阻器的电压、您是否使用电阻器?

    如第57页所述、

    '比较器的基准电平被设定来确定可接受的 RLD 阻抗阈值。'

    比较器阈值由设置其他负输入阈值的相同 LOFF[7:5]位设置。

    因此、您可能需要播放/调整 LOFF:导联脱落控制寄存器的 Bits [7:5] COMP_TH[2]:导联脱落比较器阈值。

    您可能需要为 RLD 导联脱落检测设置不同的阈值。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的答复和支持。

    1. 您使用哪种方法参考数据表第57页-"通过两种测量程序来确定 RLD 电极连接状态
    电流或电压下拉电阻器、如图49所示。"

    我们在使用--就像 below 一样

    A)。 电流源模式导联脱落。  (寄存器 LOFF 位4 - 0)

    B)。 导联脱落比较器阈值-正侧- 70%、负侧- 30%。

    C). 导联脱落电流幅度- 16nA。

    d)。 导联脱落频率-打开直流导联检测。

    2.我们已经给大家分享了 ADS1194芯片的原理图以及它的主要联系方式

      符合原理图- RLDINV (引脚 61号)、RLDOUT (引脚 No.-63)和 RLDIN (引脚 No.-62)还可以吗?? 我使用了 C35- 1.5nF 和 R55-1M。

    此致

    Kameshwar Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能需要决定要测试哪种直流方法、并相应地设置寄存器-

    位4 VLEAD_OFF_EN:导联脱落检测模式-

    0 =电流源模式导联脱落(默认)

    1 =上拉/下拉电阻器模式导联脱落

    然后

    "

    B)。 导联脱落比较器阈值-正侧- 70%、负侧- 30%。

    C). 导联脱落电流幅度- 16nA。

    "

    是一些需要通过实验和测试进行测试和弄清楚的东西。

    -------------------------------------------------------

    如第57页所述、

    '比较器的基准电平被设定来确定可接受的 RLD 阻抗阈值。'

    比较器阈值由设置其他负输入阈值的相同 LOFF[7:5]位设置。

    因此、您可能需要播放/调整 LOFF:导联脱落控制寄存器的 Bits [7:5] COMP_TH[2]:导联脱落比较器阈值。

    您可能需要为 RLD 导联脱落检测设置不同的阈值。

    ----------------

    关于原理图、您可以首先使用第53页的原理图、此处为 https://www.ti.com/lit/ug/sbau171d/sbau171d.pdf?ts=1681316296221&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FADS1198ECGFE-PDK

    作为一个参考、以了解是否存在任何重大的不同问题。

    例如

    1. RLDOUT 和 RLDIN 之间为什么出现 R10 0欧姆短路? 请注意数据表第9页-
    "RLDIN 3A 模拟输入右腿驱动输入至多路复用器。 如果未使用、则短接至 AVDD。'  因此、如果您不知道 R10 0欧姆电阻为何存在、请考虑先取消其连接并重新执行测试。

    2. RLD 的 R、C 是不同的,但这些也是设计人员可以选择的,可能需要在产品设计和使用方面进行调整。

    谢谢