This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3643:ADC364x:CLK 输入的共模范围

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1214462/adc3643-adc364x-common-mode-range-for-clk-input

器件型号:ADC3643

时钟输入规格的典型输入共模电压为0.9、但不是最小值或最大值 CLK 输入的共模电压的范围是多少? 例如、I DC 能否从差分信号大于250mV 但共模电压为1.25V 的 LVDS 信号耦合 CLK 信号?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    您的应用是否需要直流耦合? 如果使用差动输入、您可以对信号进行交流耦合、而无需担心 VCM 电平。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在还不清楚。 首选直流耦合、但如果无法对该器件执行直流耦合、我们将了解是否可以进行交流耦合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    这听起来不错。 我正在与我们的设计团队联系以了解 CLK 输入 VCM 的范围、并且 应该能够 在明天提供响应的情况下给您回复。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    讨论完这个设计之后、没有一种好的方法可以将 ADC 的器件时钟连接到 LVDS 信号。 我强烈建议在您打算使用的 LVDS 驱动器和 ADC 之间使用两个直流阻断电容器。 我还建议在 ADC 处或其附近使用外部100 Ω 差动终端。 信号链如下所示:

    LVDS 驱动器-差分走线- 100 Ω 差分端-直流阻断电容器- ADC 时钟引脚。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢你。