This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-TLC2543:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-TLC2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1208224/boostxl-tlc2543-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:BOOSTXL-TLC2543

大家好

请您能否提供 CE/EU 符合性声明? 该产品显示带有 CE 标志、但  TI 网站上未提供该声明、   


此外、如果商品还带有 UKCA 标记、请提供英国符合性声明。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我没有看到适用于 BOOSTXL-TLC2543的 DOC、让我看看它是否存在、如果不存在、需要多长时间才能创建一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、您能检查一下它在哪里吗? 提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    它位于 TI.com 上的工具文件夹下: https://www.ti.com/lit/pdf/sszqqs5