This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960EVM:AFE4960 EVM 接收问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1215485/afe4960evm-afe4960-evm-reception-issue

器件型号:AFE4960EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4960

大家好、

 

我们正在开发一种将 AFE4960用作 ECG 模块的医疗 ECG 器件。 我们可以成功地与生物传感 GUO 应用进行通信并导出数据。

但 我们面临着一些问题、

1)如何将 ADC 原始值转换为 ADC 电压? 能否提供一些示例来进行相同的操作?

2)未连接仿真器时、我们收到的值是"16771794"? 有这么多的噪音在输出,如何纠正它? 未连接模拟器时、为什么我们接收到的 ADC 电压约为 -0.003134537mv?

3)将 AFE 数据以1000Hz 的数据速率与仿真器相连、但不使用仿真器。 您能否检查一下是否正确?

4)全局设置中有数据速率选项、数据速率是否与 ADC 采样率相同?

5)当我们将 数据速率降低到250Hz 时,数据也会损坏。

e2e.ti.com/.../Data_5F00_2_5F00_4mv_5F00_without_5F00_simulator.rare2e.ti.com/.../Data4_5F00_4mv_5F00_with_5F00_simulator_5F00_1000hz.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本次讨论遵循 NDA、我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢