This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681EVM-PDK:如何将 ADC EVM 连接到 DSP 板?

Guru**** 2532930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1215295/ads8681evm-pdk-how-to-connect-the-adc-evm-to-the-dsp-board

器件型号:ADS8681EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: TMDSEVM6678ADS8681TMDS64GPEVM

您好!

我正在实验室中搜索用于实时解调模拟信号的 DSP 和 ADC EVM。 对于 DSP 开发板、我要使用 TMDSEVM6678EVM、该器件有一个80引脚扩展头、应该允许连接 ADC。  

对于 ADC、需要14位分辨率和2MSPS 采样率。 我认为 ADS8681EVM-PDK 绝对符合我的要求、但该 ADC EVM 似乎没有直接连接到 DSP 板。  PHI 控制器的接口似乎为60引脚。 是否应该购买额外的扩展板? 或者、您可以推荐另一个可以连接到 DSP 板的 ADC EVM。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    从 ADS8681EVM-PDK 到 TMDSEVM6678开发板之间没有"直接连接"。  ADS8681EVM 上有一些测试点、您可以使用来自 DSP 开发板的 Fly Wire 连接到这些测试点。  您还需要适应电源和接地连接-至少接地、以便电路板以相同的电位为基准。  PHI 板是我们用于 ADS8681的"评估平台"、它不直接与 DSP 评估板兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的答复、 我想问 TI 是否提供可连接到 DSP 开发板的具有类似性能的 ADC EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    我们曾一度支持与 TMS320C6711和 TMS320C5509 DSP 入门套件兼容的 EVM 平台、但该设置已停产。  我们目前市面上最接近的产品支持 TMDS64GPEVM 或 TMDS243GPEVM。  下面是一个链接: https://www.ti.com/tool/ADC-PHI-PRU-EVM 了解一些详细信息。