This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC6571IDBVT 所需的 VIH、VIL、VOL 和 VOH 数据以及灌电流和拉电流

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC6571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1213329/dac6571idbvt-required-data-of-vih-vil-vol-and-voh-and-also-sink-and-source-current

主题中讨论的其他器件:DAC6571

尊敬的团队:

我们计划  在设计中使用 DAC6571IDBVT 部件,但我找不到 [VOH,VOL,VIL 和 VIH ]的逻辑电平

以及 DAC 的灌电流和拉电流。

要求您提供上述数据,对我们会更有帮助。

谢谢。

Pooja Ak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pooja:  

    VIH 和 VIL 在数据表中提供:

    该器件使用 I2C 通信、因此引脚为漏极开路。 VOH 由引脚上使用的上拉电阻器决定。  

    图8和 28分别显示了 VDDS 为5V 和2.7V 时的器件拉电流灌电流能力:  

    拉电流/灌电流限制、但您可以在图中看到、DAC 的输出调节能力随着输出端电流的增加而降低。  

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Katlynne Jones :

    您能否提供 I2C 通道的灌电流数据?

    DAC IC 的上述共享灌电流和拉电流? 如果我错了,请纠正我.

    谢谢。

    Pooja Ak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katlynne 将在美国度假周末后回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pooja:

    是的、这是 DAC 输出的灌电流/拉电流。  

    逻辑输入电流的计算方式为 ±1µA:

     

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pooja:

    为了详细说明我的上一个响应、输入电流规格是数字引脚/逻辑输入上的泄漏电流。  

    当器件下拉总线时、我们没有 I2C 引脚灌电流的数据或规格。 但是、该器件遵循 I2C 总线规范的2.1版。 如果您对上拉值感兴趣、这些文档会提供有关选择该值的指导。   

    这是讨论标准模式的 Rp 部分的屏幕截图。  最小 Rp 由电源电压和3mA 的最小灌电流决定。   

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Katlynne:

    希望你度过了美好的周末

    感谢您提供的信息。

    不知道 VOL ,如何从 IC 传输数据,

    只是一个例子,如果 VOL 高于 VIL ,逻辑电平如何匹配.

    我们使用 VIL 为0.4,如果 DAC 容积小于0.4, 就会很好  
    如果 VOL 高于 VIL ,我不能使用它 ryt ?

    因此 ,如果您提供 VOL 数据,这将  对我们有所帮助。

    谢谢。

    Pooja Ak

    DAC SDA 信号            
    输入/输出 器件 VOH/VIH (最小值)(V)   电压/垂直(最大值)(V)   提供反馈意见
     
    输出 DAC6571IDBVT 5 VOH 最小值    ??????  
    输入 FXMA2102L8X 5-0.4=4.6VIH 最小值 最大0.4  
    差值            
    链路状态            
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pooja:  

    谢谢你。  

    我了解。 我再次研究了 I2C 标准、 最大 VOL 要求为0.4V (VDD<2V 时为 VDD*0.2)。 DAC6571遵守该标准、因此可使用最大0.4V 的 VOL。  

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Katlynne Jones :

    感谢您的支持!

    祝您度过美好的一天!

    谢谢

    Pooja Ak