This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84EVM:使用外部时钟驱动 DAC:不获取信号

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, DAC39J84EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1211217/dac39j84evm-driving-dac-using-an-external-clock-not-getting-signal-out

器件型号:DAC39J84EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828

大家好!

我想使用外部时钟驱动 DAC39J84EVM。 为此、我将使用信号发生器(示波器)提供一个20MHz 的外部时钟(方波脉冲)。 我将向板上的 CLKIN SMA 连接器(J17)提供该时钟。 此后、我在外部模式下运行 DAC GUI、并尝试使用 HSDC Pro 从 DAC 生成2MHz 信号、但未从任何信号中获取。 板载时钟方法仍然有效、可以向外输出信号、但外部模式下不能。 我还能看到来自 J13的时钟输出、看起来好像时钟已经提供给 LMK04828、但我无法从 DAC 的输出获取信号。

除了此项之外、是否还需要进行任何其他修改来使用外部时钟驱动 DAC? 另外、要对发送到 DAC 的时钟施加多大的峰峰值电压?

谢谢。此致、

Jaibhav Jain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav,

    此器件的最小串行器/解串器速率为781.25Mbps。 您的 DAC 配置可能远低于此值。 您正在使用哪些设置? 什么平台在向您的 DAC EVM 发送数据?

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的回复

    我将使用带有 TSW14J56 Rev E 板的 DAC 作为信号发生器、并使用 HSDC Pro 提供软件支持。 我将分享设置 DAC GUI 设置的屏幕截图和 HSDC Pro 快照作为参考。 我已经将您的观点考虑在内、并将时钟从10MHz 更改为100 MHz (正弦脉冲)、以使串行器/解串器线路速率为2000 Mbps、但我仍然无法从 DAC 获得10 MHz 信号。 我还附加了配置文件以供参考。 请您现在说明问题可能出在哪里。

    谢谢并感慨、

    Vaibhav.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       e2e.ti.com/.../DAC_5F00_External_5F00_config.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav,

    外部时钟频率需要与 DAC 输出速率相匹配、而不是 DAC 数据输入速率。 将时钟频率切换为400MHz、一切都可以正常运行!

    此致、

    吉姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    感谢您的回复。

    我更改了内插值、使得 DAC 输出速率变为100、这与外部时钟频率相匹配、但信号仍然没有消失。 附加屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 FPGA 时钟需要为200MHz、因此您需要提供200MHz 的时钟、并 为 DAC 将该时钟除以2。 您的 LMK 时钟输出设置应如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim
    感谢您的回复。 在复活节假期我离开的时候,很抱歉给我的回复太晚了。

    我已经实现了  LMK 时钟输出设置的建议设置。 目前、我有一个信号发生器、可以生成 高达 100MHz 的正弦波。因此、我将串行器/解串器通道数从4更改为8、以获得100MHz FPGA 时钟、然后按照前面的回复中所述设置 LMK 时钟。

    我仍然看不到 DAC 发出的信号。 我随附了 DAC GUI 设置、LMK 时钟输出设置和 DAC 配置文件的屏幕截图。  

    此设置是否需要任何其他修改?

    e2e.ti.com/.../6443.DAC_5F00_External_5F00_config.cfg

    谢谢。此致、

    Jaibhav Jain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav,

    由于当前固件使用的 PLL、TSW14J56EVM 在对 DAC 使用100MHz 时钟时需要200MHz 的时钟。 将您的 DAC 输入时钟更改为101MHz。 在该时钟速率下、TSW14J56EVM 需要101MHz 时钟。 然后转到 LMK 时钟输出选项卡、并进行随附文档中所示的更改。

    此致、

    吉姆

    e2e.ti.com/.../Use-101MHz-for-DAC-Data-Input-Rate.pptx