This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8718EVM:14-16位 DAC、至少8个通道。 附带流式评估工具支持。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DXP, DAC81408, DAC81416, DAC80508, DAC8728, DAC8718, DAC8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1212787/dac8718evm-14-16bit-dac-at-least-8-channel-with-streaming-evaluation-tool-support

器件型号:DAC8718EVM
主题中讨论的其他器件:DXPDAC81408DAC81416DAC80508DAC8728、DAC8718DAC8568

我正在寻找一款16位、至少8通道的电压输出 DAC。

我希望能够使用文件中的数据进行测试并将其流式传输、并确保作为测试的一部分、我可以以每通道4kHz 的频率"无限期"运行。 您的 DXP 软件似乎会执行此操作。 使用在 PC 上运行 DXP 的开发套件和 MMB0板来完成该过程。  

是否有其他方法允许我评估器件? 还有其他可能的 DAC、例如  

DAC81408/DAC81416不带 DXP

DAC80508 NO DXP

DAC8728无 DXP

您能否确认设置能够跟上该数据速率? (本质上是4kHz x 8)?

使用哪个选项? 标记为无 DXP 的那些软件,但我怀疑不会跟上速度.

符合该规范的选项有多种、有些 EVM 提到 DXP、有些则没有。

DAC8718是 DXP

DAC8568是 DXP

我该怎么做才能使此函数正常运行?

MMB0似乎与一些套件绑定在一起、但不是我需要的套件。

您能否告诉我随 EVM 一起购买的正确器件型号?

我应该担心使用 Windows 10/11与 DXP 软件

谢谢

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    实际上、我们的任何器件都不具有此特定功能。 DXP 软件和 MMB0可以生成正弦波、但具有一些有限的配置设置。  此外,DXP 不能在大多数 Windows 10/11计算机上运行,因此我们将很快终止该平台。  

    您试图使用这些器件测量什么 DAC 性能? 总谐波失真? 您是将 DAC 设计用于某种应用、还是试图将 DAC EVM 用作某种激励信号以进行外部评估? 台式仪器是否会更好?

    可使用一些外部数据生成器来控制这些器件、从而生成正弦波或其他任意波形、但我们没有能够自动实现这一点的平台。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    我看到驾驶员标牌的问题似乎能够被克服。 该网站上提供了一些解决方案。

    我计划将其设计为一个设置、并进行多个设置。 与任何其他系统一样、用户需要能够验证其性能。 (顺便说一下、我没有看到具有8个通道的台式器件。)  根据文档、DXP 软件可以从文件读取并流式传输数据。 为什么它必须是正弦波?

    但我的基本问题是、我能否使用 DXP 从文件中读取并以规定的数据速率驱动列出的 EVM?  

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    DXP 程序不能生成任意波形。  它仅支持以下波形的一个子集:

    正弦、三角、方、锯齿、直流输出。  因此、使用 DXP 时会受到限制。  如果您在寻找真正的任意波形流、我们不提供任何在该配置下运行 DAC 的工具。

    谢谢。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看手册、可以发现可以生成任意波形。

    这来自 sbao146a.pdf。 我从未尝试过该工具、仅阅读手册即可。 这不是正确的手册吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的理解是、此函数只允许使用一个 AWG 周期、而且要点数量有限(但我找不到关于其限制的明确答案)。  我当时正在尝试执行一项测试,该功能有一些错误。  为了现实起见、如果您尝试创建易于使用的设置、我不会依赖此方法。  您可能会将低成本数据生成器用于该函数、并具有更可靠的软件接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul、  

    唯一的选择似乎是 PC 插卡。 实际上、没有 可满足要求的低成本8通道设置(同步输出)、即使4kHz 并不是很高。 如果您知道任何此类事情、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、您不是在寻找用于生产器件的解决方案、而是要寻找用于测试或表征的某种工作台仪器、对吗? 我认为低成本是相对的、但您能考虑 NI 提供的某种 PXI 解决方案吗? 可能是 PXI-6289或6723?