This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220EVM:使用 ADC1220EVM 的 T 型热电偶测量

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118, ADS1220, ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1213636/ads1220evm-t-type-thermocouple-measurement-using-adc1220evm

器件型号:ADS1220EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1220ADS1120、ADS1118

您好!  

我们需要使用 T 型热电偶测量温度。 该热电偶将用于医疗应用、并且会接触到人体内部。  

我们正在使用来自微芯片的 MCP9601、这会在热电偶的尖端接触时引起问题、露天测量很好。 即使盐水本身也是好的,但只要我把我的手用盐水浸在热电偶,短路触发。  

我们以前使用过 LTC2983、通过触摸它不会导致任何此类问题。 但由于成本问题、我们放弃了使用它。  

我认为对于 LTC2983、其中一条热电偶引线是接地设计副总裁、它是单端的、因此我们没有看到任何问题。  

我 计划切换到 TI 模块、根据可用性、使用的模块是 ADS1220或 ADS1120。  

我想购买 ADC1220的评估板、并使用热电偶通过触摸尖端将其浸在盐水中等进行测试

我是否能够将热电偶与  ADC1220EVM 连接并立即进行测试? 这是最好的,我问,然后命令,因此问题。

如果您认为这不是一个好选择、请推荐可用于购买 EVM 和产品构建的器件。

 

谢谢!

Bhavya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavya:

    MCP9601和 LTC2983都是直接温度到数字转换器。  TI 目前没有这样的器件。  ADS1220可用于测量温度、但需要独立于 ADC 的冷端补偿。  ADS1220会测量必须转换为温度的电压。  有一个用于进行这些测量的代码库、但这需要在微控制器上运行。  EVM 配备有连接热电偶的功能、但 GUI 将仅输出电压、随后需要手动将其转换为温度。  另一种选择是 ADS1118、但这也需要在器件外部进行转换。  通过查看 《热电偶测量基本指南》中的材料、您可以了解这些器件在应用中的工作原理

    有人担心 MCP9601为什么不起作用。  同样的问题也可能发生在不同的器件上、因此最好了解在触摸时为什么器件会短路。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让 Bob 谢谢您的回复。 我正在与 Microchip 合作、对 MCP9601进行进一步调查。 但就目前而言、我们决定使用不提供 SC 和 OC 输出的 MCP9600、该系统现在运行良好。