This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8234:硬件复位

Guru**** 2856710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1214100/dac8234-hw-reset

器件型号:DAC8234

您好!

我找到了以下主题:

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/476852/power-sequencing-of-dac8234?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DAC8234#

我理解是否正确、如果不满足电源序列、则会因为器件无法正常工作而禁用硬件复位/RST 引脚?

此致、

Nishie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会在美国假日周末之后回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul-San、

    好的。

    我期待收到您的回复。

    此致、

    Nishie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    此处的问题是、如果电源斜坡定序不正确、则可能会错误获取内部存储器。  因此、复位引脚不起作用、但不会触发对存储器的重新采集。  在这种情况下、需要控制电源序列。

    谢谢。
    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul-San、

    感谢您的答复。

    我来问您一个另外的问题。

    1.将存储器感知为"用户校准:零寄存器0和增益寄存器0"是否正确?
    2.如果电源顺序不正确,是否认为用户校准不能触发?

    此致、

    Nishie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    零和增益寄存器具有一个在出厂时编程的值、但如果未正确获取存储器、这些值可能不正确。  这意味着增益和偏移值可能不正确、从而导致器件无法正常工作。  在这种情况下、电源时序控制至关重要。