This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8866:电源电压连接和流耗

Guru**** 2804705 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1213296/ads8866-supply-voltage-connection-and-current-consumption

器件型号:ADS8866

大家好、

对于 ADS8866、我有两个问题。  您可以帮助我提供答案。

1) 1)是否可以将 AVDD 和 VREF 连接到同一个电源 IC (使用 LDO)输出3.0V?

2) 2)您是否知道数字部分在 fps=1kHz 时的电流消耗?

此致、
汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、在较低的数据速率下、您可以将 AVDD 和 VREF 连接到同一个电源。  我建议您在 ADS8866 REF 输入引脚和接地旁边直接放置一个47uF 电容器。

    平均电流将随数据速率而变化。  在1ksps 下运行时、AVDD+VREF 的平均电流消耗预计约为3uA。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Keith、您好、

    我知道 REF 引脚和 AVDD 引脚之间连接并推断电流的可能性。
    连接 REF 引脚、AVDD 引脚和 DVDD 引脚是否可以在没有副作用的情况下实现?

    我知道 、使用断电模式时、ADS8866的功耗可以降低至工作占空比、即1/10。 是这样吗?

    此致、
    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、您可以将 REF 引脚、AVDD 引脚和 DVDD 引脚连接到同一电源。  正如我之前建议的那样、在 REF 引脚旁边添加一个47uF 电容器。

    由于 REF、AVDD 和 DVDD 将使用相同的电源、因此在转换期间以及采集周期的最后部分保持所有数字线路空闲非常重要。  我建议使用4线制操作、以便可以在采集周期的第一部分传输数据、然后在采集周期的最后部分使所有数字线路保持安静(空闲状态)。  在此时间之后、切换 CONVST 引脚、然后让转换完成、再将 DIN 拉低(片选)并为器件的转换数据计时。

    是的、ADS8866在转换完成后自动进入断电模式。  电流消耗将随数据速率呈线性变化、在0sps 时降至<1uA。

    此致、
    系统工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Keith、您好、

    感谢您的支持。

    我理解电源和转换过程中的相当数字的部分
    功耗随数据速率呈线性变化。
    不过、没有关于 SCLK MIN 频率的说明。
    请告诉我吗?

    还要告诉我数字部件在1ksps 和100ksps 时的功耗。
    图57. 根据吞吐量进行功率调节 ADS8866数据表中仅显示模拟部件。

    此致、
    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    没有最低 SCLK 频率;SCLK 可低至0Hz。

    数字器件的功耗完全取决于外部负载、该负载通常是容性负载。

    您可以使用以下公式进行估算:

    Iavg=DVDD*C-LOAD*f-SCLK

    DVDD 是数字电源电压

    C LOAD 是外部负载电容、取决于电路板布局布线和主机 MCU 上 MISO 引脚的输入电容。

    F-SCLK 是 SCLK 频率

    此致、
    系统工程师