我们的 客户使用 ADS1298设计了一款 ECG 产品。 现在进行产品认证、行业要求通过6kV ESD 测试。 在实施室测试中、发现以静态方式向通道输入接口或 USB 接口添加6kV 会导致数据错误。 通过添加 ESD 器件对这些接口进行保护、电路板上使用的 ESD 模型为 WS6183KS。
现在、我们希望通过硬件和软件两种解决方案来解决这个问题。
1.在硬件方面,是否有其他合适的 ESD 器件推荐测试? 是否有更好的 ESD 器件放置建议? 或者、与我们分享您是否有更好的 ESD 测试经验?
2.软件能否确定数据是否错误? 如果程序知道数据由于 ESD 干扰而异常、软件能否复位 ADS1298并将其恢复到正常工作状态? 客户也可以接受此方法。