This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ESD 测试

Guru**** 1123190 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1214527/ads1298-esd-test

器件型号:ADS1298

我们的 客户使用 ADS1298设计了一款 ECG 产品。 现在进行产品认证、行业要求通过6kV ESD 测试。 在实施室测试中、发现以静态方式向通道输入接口或 USB 接口添加6kV 会导致数据错误。 通过添加 ESD 器件对这些接口进行保护、电路板上使用的 ESD 模型为 WS6183KS。

现在、我们希望通过硬件和软件两种解决方案来解决这个问题。

1.在硬件方面,是否有其他合适的 ESD 器件推荐测试? 是否有更好的 ESD 器件放置建议? 或者、与我们分享您是否有更好的 ESD 测试经验?

2.软件能否确定数据是否错误? 如果程序知道数据由于 ESD 干扰而异常、软件能否复位 ADS1298并将其恢复到正常工作状态? 客户也可以接受此方法。

e2e.ti.com/.../ADS1298SCH.pdf

e2e.ti.com/.../ESD.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我们的工程师提到的、

    "该器件本身的额定电压仅为2kV ESD-HBM 和500V ESD-CDM。 如需额外的 ESD 保护、需要包含外部 ESD 保护二极管。 客户是否包含外部 ESD 二极管? 请分享客户原理图。"

    -------------------------------------------------------

    表示

    1.我们不是 ESD 和 ESD 法规/标准专家、如果客户了解 ESD 测试的标准、请开 TI ESD 产品线下的 e2e 表单、那里的专家会给出更好的建议和解决方案。

    2.我们不是软件公司,也不是软件或算法专家。 因此、我们 没有专业知识和知识来解答与算法相关的软件和软件问题。

    建议客户在任何 ESD 事件期间进行实验和测试以及数据收集和分析、并在做出决策和确定/固化软件和/或算法之前进行分析。 所有这些都必须是由实际测试和实验驱动的实验数据和经验数据。

    我想客户想要一些"ESD 检测电路或 ESD 检测算法"?

    ADS1298不具备这些功能。 因此、如果客户需要这些功能、他们就需要加以利用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    < >是电路,我以附件的形式提供了它。

    此外、如果我们已经知道 ADS1298受到干扰并生成了错误的数据、我们是否可以通过写入其寄存器来重置它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、您能再给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    针对" 如果我们已经知道 ADS1298受到干扰并生成了错误的数据、我们是否可以通过写入其寄存器来对其进行复位?"

    有几个问题需要首先提出和考虑-

    1."受到干扰并生成了错误数据"

    评论:什么干扰?  3)一次 ESD 事件?   任何干扰对 ADS1298的干扰有多严重? 它是否会对  ADS1298造成任何明显和/或非明显损坏?

        ADS1298的任何明显和/或非明显损坏都可能在任何程度上导致 ADS1298故障、从而可能导致明显或不明显的 无效数据。 此外 、ADS1298发生任何程度的故障都可能导致运行不正常、例如上述的 r/w/RESET 寄存器。

    换句话说、如果 ADS1298被干扰而 产生任何 明显 和/或不明显的 损坏、客户就应该自己决定下一步应该怎么做?

    2.我们假设这种干扰是否对 ADS1298没有造成任何损害,即 ADS1298是良好的。 然后、是的、只要 ADS1298良好、没有任何损坏、客户就始终可以对寄存器进行 r / w /复位、并执行数据表中所述的指定操作。

    -------------------------------------------------------

    因此、为了强调 这种逻辑、需要提出两个问题并加以考虑

    1.这些干扰是否会 导致 ADS1298发生损坏或故障?

    2.对于客户的角度和需求、ADS1298芯片还不错吗?

    谢谢