This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8509:检查 ADS8509IBDW P2P ADS8519IBDBR 是否可用

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8519, ADS8509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1215092/ads8509-check-whether-ads8509ibdw-p2p-ads8519ibdbr-or-not

器件型号:ADS8509
主题中讨论的其他器件:ADS8519

大家好、

客户 想要选择以下两款 ADC 作为 P2P 兼容替代产品、其输入范围为±10V。 但是、根据手册、此应用中的电路连接不一致。 他们想确认这两个 ADC 是否可用作 P2P 兼容源?

BRS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好、

    是的、ADS8509和 ADS8519具有相同的引脚排列。  但是、从内部电阻元件的角度来看存在差异、并且 ADS8509在+/-10V 输入范围内需要上述三个额外的电阻。