This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC902:查找 DAC902应用的信息

Guru**** 2949640 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1215077/dac902-seeking-information-on-dac902-application

器件型号:DAC902

您好!

我有如下申请要求:

馈入 DAC 的输入信号是 LVCMOS CLK 和12位数据。

DAC 的模拟信号所需的输出频率为最大频率为45MHz 的正弦波。

DAC902是否适用于此应用、或者您有任何其他建议吗?

谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike:

    这将要求时钟速率至少为90MHz、并且时钟和输入数据的逻辑高电压和低电压电平满足数据表第3页中电气特性的规格。

    此致、

    吉姆