This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-ADS1119:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-ADS1119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1211150/boostxl-ads1119-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:BOOSTXL-ADS1119

大家好

请确认此 SKU 是否已通过 CE 认证/CE 标记? 如果是、请您能否提供 CE/EU 符合性声明?
如果商品也带有 UKCA 标记、请提供英国符合性声明。

TI 网站上未提供这些声明、   

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    该 BoosterPack 是在 DOC 应用之前发布的。  它具有 CE 标志、且内部文档可用、我将提交至尽快完成 DOC。  该板没有 UKCA 标记。

    我将在 DOC 可用时立即更新此主题。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    CE 于1993年在欧盟集团推出,并根据 CE 指令,在同一时间部分启动了 CE/EU 符合性声明的要求,由应用 CE 的制造商发布..

    不管怎样、我会等待您提供 EU DOC。

    我注意到电路板还不是 UKCA。

    非常感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    BOOSTXL-ADS1119 DOC 现已推出、并显示在器件工具文件夹中、可通过此链接下载:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sszqqt7

    这仅限欧盟。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob 您好!

    谢谢-完美。 现在关闭该查询。