This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:交流导联脱落检测读数 IN4错误

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1213259/ads1293-ac-lead-off-detection-reading-in4-error

器件型号:ADS1293

您好!

我将 Ads1293 IC 的寄存器设置为读取 ERROR_LOD (导联脱落检测错误状态)。 我使用名为 9.2.1 3导联 ECG 应用的应用、并 根据 Ads1293的数据表设置寄存器9.2.1.2详细设计步骤。  

当我连接 IN1 (RA)、IN2 (LA)、IN3 (LL)和 IN4 (RL) ERROR_LOD 时会按预期读取为0x00。 当我断开 IN1连接时、IN2和 IN3 ERROR_LOD 寄存器指向哪个导联存在断开/错误、但当 IN4断开连接时、显示0x0F 表示所有导联都存在连接错误、尽管 IN1、IN2和 IN3已连接。

你能告诉我这种情况的原因是什么吗?  

此致、
Ali Serbetci

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    我可以询问您是使用 ADS1293评估套件/板(EVM)还是客户 PCBA?

    您是否尝试使用参考数据表第25到27页的导联脱落检测

    1) 1)直流导联脱落检测、

    2)模拟交流导联脱落检测

    3)数字交流导联脱落检测。

    ----------------

    如果您为 RLD 使用 IN4、建议使用这种方法、因为 RLD 有助于使被测器件/对象(UUT 或 UUM)进入/ 处于已知稳定电压范围内、从而使 UUT 或 UUM 在未知电压下不会浮动(即可能处于高电平或低电平、并且超出测量范围/窗口)、 这可能会使 ECG 信号和导联脱落检测都 不稳定。

    因此、移除 RLD 后、 UUT 或 UUM 将在瞬时电压下浮动、这可能导致不稳定的结果。

    强烈建议您看一看并学习右腿驱动(RLD)。  您可以类比/关联 到使用和 ESD 腕带的概念。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    我使用的定制板是为定制应用设计的也是为了确认固件我使用现成的 ads1293板在市场上被称为"CJMCU-1293"。

    是的、我 尝试使用参考数据表第25页到第27页的导联脱落检测

    2)模拟交流导联脱落检测。

    我将 IN4用于 RLD。 您能告诉我一下网站的解决方案吗? 我是否应该将 IN4连接到 CH3以确认 LOD、然后在读取 LOD 寄存器后切换到 RLD?

    请问您有什么建议吗?

    此致、
    Ali Serbetci

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要使用模拟交流导联脱落检测、请遵循数据表页面25~26 - 8.3.17模拟交流导联脱落检测

    请特别注意第26页-

    "

    可以在 ERROR_LOD 寄存器的 OUT_LOD[x]位访问比较器输出。 高电平比较器输出信号指示激励频率下的交流电压大于编程的阈值、这表示导联连接不良。

    导联脱落检测电路需要从右腿电极到接地的低阻抗返回路径、例如电压基准或 RLD 放大器输出。 如果没有 LOD 电流的适当低阻抗返回路径、所有已启用的 LOD 引脚都将报告引线断开。

    "

    如果您对 RLD 使用 IN4、"RLD_CN 寄存器和 SELRLD 位"设置可能是什么?

    您是否将 IN4 (RLD)电极连接到 ECG 模拟器的右腿节点?

    -------------------------------------------------------

    强烈建议  在深入了解客户 PCBA 之前使用 ADS1293评估套件/板(EVM)和 ECG 仿真器进行一些测试和评估、以熟悉这些测试和评估。

    谢谢