This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264EVM:Visual Studio 2022

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC264EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1214646/ddc264evm-visual-studio-2022

器件型号:DDC264EVM

您好、E2E 专家!

你好。

我想就 ddc264evm 评估模块提供一些帮助。 我已经找到论坛寻求帮助,但我不太明白如何实现 USB 控制器和我的笔记本电脑之间的交互。 Visual Studio 2022无法识别 Cyapi.dll 库。

我已经看过用户指南、但是我的目标是开发一个类似的软件、所以、我知道第一步是在 USB 控制器 和我的笔记本电脑之间进行交互、所以 用户指南中没有提供这些信息。 我搜索了信息、发现我需要使用两个动态库来实现它:Cyapi.dll 和 CyUSB.dll;但是、这些库是为 Visual Studio 2008或2010创建的、但我目前使用的是 Visual Studio 2022、因为以前的库现在已经过时了。 问题在于 Visual Studio 2022无法识别这些库、因此我想知道您能否帮助我找到解决方案。  
此外、我想知道德州仪器是否开发了一些与 DDC264EVM 类似的新评估模块。
此致、
CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢