This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4410:AFE4410:在 SPI 上的寄存器读取/写入时获取寄存器值0。

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1214252/afe4410-afe4410-getting-register-value-0-on-register-read-write-on-spi

器件型号:AFE4410

您好!

我们在其中一个项目中使用 AFE4410 IC。我们在 SPI 中遇到一些问题。尝试通过 SPI 读取任何寄存器时、我们得到的寄存器值为0。根据数据表、在读取寄存器之前、我们已经设置/复位了以下寄存器:
Resetz 寄存器复位、然后延迟40us 并再次设置它。
启用寄存器读取。
CS 引脚复位和发送后置位 CS 引脚。

此外、在设置 cpol-low、CPHA-1Edge 时会得到一些错误的值。否则、在任何其他 cpol/cpha 组合上会获得寄存器值0。
请建议我们出错了、或我们错过了在 SPI 上读取/写入的任何步骤。

任何帮助都是可以察觉的。

谢谢。此致

Sarthak Malik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 NDA 下进行此讨论。 我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢