This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:使用 SPI 接口将数据保存到 SD 卡

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1214535/ads1256-save-data-to-sd-card-using-spi-interface

器件型号:ADS1256

大家好、

是否可以使用 SPI 接口在不涉及 MCU 的情况下将数据保存到 SD 卡?

是否有任何 SPI 桥接 IC 支持 此功能?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David Huang:

    ADC SPI 接口可传输信息、而 SD 卡是存储设备。 我不知道有任何方法可以直接将 SPI 信息存储在 SD 卡上、而不需要中间使用某种处理器来解释数据和写入 SD 卡存储器。

    -Bryan