主题中讨论的其他器件:ADS1299
大家好、
以下是客户可能需要您的帮助的问题:
增益为1、采样率为250sps。
如下图所示、波形中会突然上升、这是为什么呢? 这应该不是信号传输的问题、因为客户测试过芯片内部的方波信号、挺好的。
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我可以问哪个客户吗? 如果无法披露、请将该主题转换为内部主题。
------------------
由于信息很少、很难进行调试和故障排除、但是
您说—"客户测试过芯片的内部方波信号、很好。" 这是很好的。 这意味着噪声尖峰和毛刺可能不是来自芯片本身、而是来自 PCBA。
-------------------------------------------------------
这里可能有一些指导问题、客户可以尝试一下、
0.客户是使用 EVM 还是自己的客户 PCBA?
1.客户使用哪些信号源和信号来输入 ADS1299? 信号干净吗? 建议他们获取一个 ECG 模拟器作为测试参考。
2.有没有尝试把输入通道设置为"内部短路",看看会发生什么情况?
3.如果他们使用的是客户 PCBA、他们可能需要仔细检查他们的布局、确保模拟部分/轨道远离任何数字或高速信号。
4.还要检查电极、贴片、接线、布线、屏蔽、 例如、信号源与 ADS1299模拟输入之间以及沿着信号源的任何数据。
谢谢