This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115-Q1:稳定性

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1214309/ads1115-q1-stability

器件型号:ADS1115-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1115

您好、专家!

你好! 请帮助我们协助我们的客户。 以下是他们查询的全部详情。

使用 Gravity a2d 板通过测量4个电池来控制200AH LiFePo4电池、以决定采取什么措施。
使用 RPI ZeroW 控制光继电器进行充电、负载等
测量从大约3.00 V 到3.60 V 的电压,但它的接线需要一个电阻分压器
保持在器件的电压限制范围内。
因此、理论值最低时:
电池1相对于负电压为3.0V
Cell2将是6.0、而 Cell3将是9.0、而 Cell4 12.0 v.
通过使用金属膜电阻器的电阻分压器网络、我将电池2至4的电压降低至3.0伏。
电池1通过1k 欧姆接负电阻直接连接到 AN1
电池2串联1k、将1k 接至负
电芯3具有2k 串联、1k 至负
电池4将3k 与1k 串联、并将其连接到负极。

不使用增益并读取500个样本、我删除了其中的高/低样本、然后对其余样本求平均值。 (通常对498个采样取平均值)
目前使用连续采样、我读取每个通道、然后等待30秒并再次执行。

阅读 TI 论坛时、不建议使用2k 以上的电阻、因为它们会改变准确度。
我的软件使用校准值来校正这一点。 精确的 mV 万用表值/平均计数=即:0.1261725
在 AN4上使用不同的分压器、我也可以得到实际的电池电压。
运行时、它在2个计数内保持稳定(只要没有负载或充电电流)

但是、将早上报告的值与我得到电池总误差当天晚些时候的报告值进行比较
达到0.1V。 现在温度差仅为大约15-20摄氏度

尝试确定我做了什么错。
将进行更多的测试、例如对电阻器进行热枪式测试、并查看 AN1 (无串联电阻器)的稳定性、但是
除此之外、我对漂移的原因感到困惑。

我确信该器件(ADS1115)具有温度稳定性。

寻找关于可能原因的建设性意见。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    了解电阻分压器中使用的值以及所用电阻器的容差将非常有帮助。  了解 ADC 的配置寄存器设置也会有所帮助。

    电阻分压器中最有可能出现100mV 的漂移。  如果直接测量值在另一个偏移时保持稳定、这一点将变得更加明显。  了解实际转换结果以及代码数量而不是计算值也会有所帮助。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    客户告知咨询得到了解决方案。

    问题是器件断电时测量 AIN 引脚造成的。

    我没想到 ADS1115消耗的电流会使我的分压器电压下降这么多。
    使用 A2D 上电来测量电压可以解决分压器符合我的预期的问题。

    问题的第二部分是将4个电芯中的每一个电芯作为单独的实体进行测量、这意味着、如果一个电芯增加、


    第二个电池单元会给出错误读数。


    通过在软件中以负值为基准处理每个单元即可解决这一问题。

    感谢您一如既往的支持。

    此致、

    Jonathan