This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2021:TLA2021可以支持多少个单端通道?

Guru**** 2544050 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1214555/tla2021-how-many-single-ended-channel-could-support-with-tla2021

器件型号:TLA2021

大家好、ADC 团队

我想再次与您确认、TLA2021可以支持多少个单端渠道?  

根据我的理解、该器件内部没有多路复用器、因此它只支持单通道单端配置、我说得对吗?

在单端输入中使用该器件时、我们应将 AIN0连接到 GND、我说得对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    您是对的。 数据表"8.3.1节也对此进行了说明。 多路复用器"。
    但是、您可以将 AIN1连接到 GND 进行单端测量、因为该器件可测量 V_AIN0 - V_AIN1。

    此致、
    Joachim Wuerker