This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502:使用 DAC80502进行设计

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1213755/dac80502-designing-with-dac80502

器件型号:DAC80502

团队、您好!
我计划 在我们的其中一个设计中使用 DAC80502DRXT。
控制相同操作的 MPN 将处于3.3V IO 逻辑中、我计划在 DAC 的 VDD 引脚上提供+5V 电压、而无需任何电平转换器。
如果上拉电阻设置为+3.3V、我希望这没有问题、因为 DAC 的 VIH 和 VOH 仅为1.62V (通常显示0.7*VDD、现在它独立于 VDD)。
我需要0V 至5V 的输出电压。
我计划使用参考 IC REF5050AID。
如果我使用2.5V 基准电压、能否获得5V 的输出电压?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shibin:

    Sanjay 将审查这一情况并提供答案。

    谢谢。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、您好!
    等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shibin:

    1.在 VDD = 5V 且数字 IO 上拉至3.3V (不受 VDD 影响)的情况下
       >>此配置应该可以接受、因为对于 DAC80502、VIH 为1.62V。

    2.在 REFIO = 2.5V 时获取0-5V 电压(外部)可以通过以下设置实现
       >>  将"缓冲器增益"位设置为1 和  REF-DIV 位设置为0 提供  VDD 余量  维护的规格。

    谢谢。

    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay、
    感谢您的答复