This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8363:有关使用0-5V 输入的问题

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1214156/ads8363-question-about-using-0-5v-input

器件型号:ADS8363

您好、团队成员:

如果我的客户希望使用具有0-5V SE 输入的 ADS8363、

CMA 引脚应连接 REFIO 或2.5V。 这是否正确?

它们是否需要使用 REFIO 或2.5V 连接(-)输入?

或者必须同时进行两个连接?

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    您可以考虑查看数据表的第8.6.4节、了解有关 ADS8363 CMx 输入工作原理的详细信息。  最终的连接方式取决于您希望如何使用芯片。  如果使用2x2模式、您可以将 REFIO @ 2.5V 置于其中一个(-)输入上、并将+输入摆动到0-5V。  如果您在4x2模式下使用部件、则从技术上讲、(-)输入是通过 MUX 内部连接的。  请查看 REFCM 寄存器-您可以为 CMx 提供外部2.5V 电压、或者您可以在内部使用其中一个基准作为共模电压-无需连接到 CMx 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回复。

    客户不会使用 MUX、因此他们可以直接将2.5V (外部或 REFIO)输入到(-)、而无需使用 CMx 引脚。

    此致、

    奥斯汀