This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7052:电源电流

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1212926/ads7052-supply-current

器件型号:ADS7052

大家好、

我对  ADS7052的电源电流有两个问题。

电源电流显示在数据表中、如下所示。

您是否具有   DVDD=3.0V 时的 IDVDD?

标为黄色的线路是否表示 CS 和 SCLK 对 间歇性操作中的消耗电流有重大影响?  此外、是否可以在 CS 和 SCLK 为高电平时间歇性驱动、以降低数字器件的电流消耗?

 


此致、
汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    请查看数据表-部分  10.2.1估算数字功耗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    对于您对第二个问题的回答、我有点困惑。

    另外、对于第一个问题、 您是否具有   DVDD=3.0V 的 IDVDD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    这两个问题的答案都在数据表的第10.2.1节中。  IDVDD 是等于 Clap_sdo×V× F 的数字电流。 在 SDO X 3.0 X SCLK 速度下使用标注的20pF 负载电容。  我不知道您的 SCLK 速度是多少、因此我无法直接回答您的 IDVDD 问题。  在表中突出显示的部分中、单词"static"表示器件处于空闲状态(i、e、不转换)、这与"间歇性"操作相同。 因此、是的、当器件处于空闲状态与处于转换状态时、与 IVDD 之间存在直接关系。  与 IDVDD 之间也存在取决于转换结果的关系-第10.2.1节也对此进行了说明。