This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015-Q1:四个单端模式配置四个

Guru**** 2516060 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1212911/ads1015-q1-four-single-end-mode-config-qurey

器件型号:ADS1015-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1015

您好、TI 专家

下面是关于 ADS1015单端配置的查询:

用户服务器: AIN0~3需要在单端模式下工作,但在 CONFIG 寄存器 MUX [2:0]中似乎只能配置一个引脚模式。

我的问题是:如何将所有四个模拟输入引脚配置为单端模式?

BR Jingcheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jingcheng:

    ADS1015具有带多路复用输入的单个 ADC。  这意味着、您一次只能选择一个多路复用器选项并获得转换结果。  可以将 AIN0到 AIN3输入设置为单端操作、如您在帖子中显示的数据表寄存器屏幕片段所示(AINN = GND 的那些选择)。  您将选择第一个多路复用器并进行转换。  然后切换到下一个多路复用器选择并进行转换、同时继续执行相同的模式、直到全部四个通道都完成转换。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bob。