This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7551:CLR 引脚转换和 DAC 功能

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1214077/dac7551-clr-pin-transition-and-dac-functionality

器件型号:DAC7551

您好!

 

我们打算使用上拉电阻器将 CLR 引脚永久拉高。 这意味着 CLR 引脚上不会发生从高到低或从低到高的转换。

我们对数据表中的措辞感到担忧、即除非在 CLR 引脚上发生从低到高的转换、否则 DAC 根本不会工作、我们请求澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、特拉尔、

    可以使 CLR 引脚保持上拉状态。  

    这条线是否令人怀疑?

    这是因为器件在 CLR 为低电平后何时会再次响应、但如果 CLR 上拉并在 启动后保持高电平、器件将正常运行并对命令做出响应。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这已经解决了我们的问题,Katlynne。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是行和部分。