This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53204:用于写入 NVM 的命令

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1214083/dac53204-commands-to-write-to-the-nvm

器件型号:DAC53204

大家好、

对于下面的客户查询、我们希望向您寻求帮助。

我在板上使用了10位 DAC53204。 已查看数据表、但在以下方面仍需要帮助:

我尝试将查找表写入 DAC53204 NVM、表大小约为200字节。 我不确定 我是否这样做? 如果我可以操作、会有哪些命令要写入 NVM? 我使用的是 I2C 总线。

我们是否具有用于写入  NVM 的示例代码?

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo。

    NVM 将表7-20中以灰色突出显示的寄存器的寄存器设置保存到已知状态、以便器件可以在没有 MCU 的情况下上电至已知状态。  

    它并不意味着存储查找表。 您可以使用其中一种内置的波形生成模式来生成波形:

      

    此致!

    Katlynne Jones