This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148:ADS1148

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1148, TMUX1133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1213752/ads1148-ads1148

器件型号:ADS1148
主题中讨论的其他器件: TMUX1133

我们使用 ADS1148和多路复用器 CD4053设计了12通道 RTD 接口板。 电路原理图仅供参考。 测得的 电阻值 比连接电阻值高出几欧姆(约为28-30欧姆)。 您能否建议导致此错误的原因? 还建议任何其他原理图或参考电路、以使用单个 ADS1148实现这一12通道 RTD 接口。

此致

Krishna Prasad Re2e.ti.com/.../tmm-multi-board.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Krishna Prasad:

    似乎该误差是由多路复用器通道电阻引起的、从而产生了额外的压降。  这与引线电阻误差类似、但误差会大很多倍。  我建议查看 《RTD 测量基本指南》中的信息。  

    就电路而言、只要多路复用器电阻显著降低、使用单个 ADC 的原理图就会起作用。  CD4053的导通电阻过大、因此您需要选择导通电阻较低的不同多路复用器。  您可以对 TMUX1133使用类似的方案、TMUX1133是一个具有低导通电阻(典型值为2欧姆)和低泄漏的2:1模拟多路复用器。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还应该提到、我看到模拟地和数字地之间存在一个铁氧体(电感)。  我建议不要这样做。  如果瞬态发生在产生大于300mV 电压的电感上、则 ADC 可能会损坏(请参阅数据表中的绝对最大额定值表)。  您可以将封装保留在原位、但我建议改为使用0欧姆直接连接。

    此致、

    Bob B