This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198:GPIO 在 ADS1198中锁存至寄存器的频率如何?

Guru**** 1832870 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1198
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1213607/ads1198-how-often-gpio-is-latched-to-register-in-ads1198

器件型号:ADS1198

我们已将 ADS1198配置为 GPIO1 并 减小 SPS

寄存器(1)=0x6、 //125SPS

寄存器(20)=0x01、//GPIO1

 GOIO1引脚由另一个异步到 ADS 的芯片驱动。 根据我的理解、GPIO1被锁存到 GPIO 寄存器中、以便用于 SPI 总线上的下一个输出数据帧。  

问题是、是否正在以 ADS 采样率对 GPIO1进行采样?  或寄存器值反映 GPIO 上的即时变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考、ADS1198最多没有0x20h 的寄存器、您刚才已经提到过

    "寄存器(20)=0x01、//GPIO1"  

    可能无效。

    您是否尝试过"GPIO:通用 I/O 寄存器地址= 14h"?

    我假设您要将其设置为"Input"。 请更正 我的错误。

     

    数据表第27页介绍了 GPIO 的工作原理–"在 DRDY 变为低电平之前、状态和 GPIO 寄存器位被加载到24位状态字2tCLK 中。"

    请告诉我上述内容是否解答了您的问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    20是十进制数、而非十六进制数、

    是的、我希望以 GPIO1作为输入、因此我对其寄存器(0x14)=1进行编程。 谢谢第27页回答了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我即将关闭 TT。